Renesas Synergy™

FAQ 1010091 : RTCのレジスタが書き換えられない。

RTCのレジスタは、カウントソースとなるメインクロックまたはサブクロックを供給してから書き換えてください。ただし、次のビットはカウントソースがなくても書き換えられます。
・カウントソース選択ビット(RCR4.RCKSEL)
・サブクロック発振器制御ビット(RCR3.RTCEN)

適用製品

RX630
RX63N, RX631
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください