Renesas Synergy™

FAQ 1010090 : リセットするとRTCOUTが出力されなくなった。

リセットによりレジスタは「リセット後の値」になります。改めて以下のレジスタを設定してください。

・RTCOUT出力制御ビット(RCR2.RTCOE)

適用製品

RX62N, RX621
RX630
RX63N, RX631
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください