Renesas Synergy™

FAQ 1000399 : RX610にあるDTC のMRB.DISEL を“1”に設定してDTCを動作させましたが、2回目以降の割り込みでDTC転送が行われません。

DTCのMRB.DISEL が“1”のとき、DTC の転送カウンタに関係なく各データ転送終了後、ISELRn.ISEL[1:0]ビットは自動的に“00b”に更新されます。このときCPU に割り込み要求を出力します。
2回目以降のDTC転送のために、再度“01b”に設定する必要があります。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『割り込みコントローラ(ICU)の動作説明』の中にある『割り込み要求先の選択』を参照してください。

適用製品

RX610
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください