Renesas Synergy™

FAQ 1010400 : フラッシュROMの書き込み機能を使用しない場合、FCU RAMの領域をユーザープログラムで使用することは可能でしょうか?

FCU RAMはユーザRAMとして使用できません。

 

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください