Renesas Synergy™

FAQ 1000398 : DTCのMRB.DISEL を“0”にして、リピート転送モードでDTCを動作させましたが、割り込みが発生しません。

リピート転送モードでは、転送カウンタCRAL レジスタが“00h”になる直前で、CRAL レジスタの値はCRAHレジスタで設定した値に自動的に更新されます。
そのため、転送カウンタは“00h”にはなりません。
従って、MRB.DISEL ビット=“0”(指定されたデータ転送終了時、CPUに割り込み要求を発生)に設定した場合、CPUへの割り込み要求は発生しません。

 

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX62G
RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください