Renesas Synergy™

FAQ 1010102 : ディープソフトウェアスタンバイモードが解除できない。

外部端子(IRQ、SCL、SDA、CRX)を使用してディープソフトウェアスタンバイモードを解除する場合、端子名の末尾が「-DS」となっている端子を使用する必要があります。例:IRQ0-DS

適用製品

RX630
RX63N, RX631
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください