Renesas Synergy™

FAQ 1010426 : システムクロック(ICLK)は、周辺モジュールクロック(PCLK)および外部バスクロック(BCLK)より低い周波数に設定できますか?

システムクロック(ICLK)は周辺モジュールクロック(PCLK)より低い周波数に設定できます。しかし、外部バスクロック(BCLK)より低い周波数には設定しないでください。

ユーザーズマニュアル ハードウェア編『クロック発生回路』の中にある『システムクロックコントロールレジスタ(SCKCR)』および『使用上の注意事項』を参照してください。

 

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください