Renesas Synergy™

FAQ 1000013 : I/Oレジスタにアクセスする場合、モード端子(MDE)で設定しているエンディアンの影響を受けますか?

I/O レジスタへのアクセスは、MDE端子によるエンディアン設定の影響は受けませんが、各I/Oレジスタにはアクセスサイズが指定されています。
そのため、各I/O レジスタへアクセスする場合には、指定されたアクセスサイズでアクセスで行う必要があります。

I/O レジスタのアクセスサイズについては、ユーザーズマニュアルハードウェア編『I/O レジスタ』の中にある『I/O レジスタ一覧』を参照してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX62G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください