かふぇルネ(ユーザフォーラム) |
FAQ サポートポータル
|
お問合せ
ログイン
ルネサス エレクトロニクス株式会社
マイクロコンピュータ
RXファミリ
Renesas Synergy™
FAQ 1010861 : 「シリアルコミュニケーションインタフェース」調歩同期式モードの『基本クロック』とは何を指していますか?
基本クロックは、クロックセレクトビット(SMR.CKS[1:0])で設定する内蔵ボーレートジェネレータのクロックソースをビットレートレジスタ(BRR)で分周したクロックです。
適用製品
RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、
リクエストを送信
してください