Renesas Synergy™

FAQ 1010423 : RTCカウンタを正常に読み出せない場合がある。

RTCを使用する場合、「周辺モジュールクロック(PCLKB)周波数 ≧ RTCのカウントソース周波数」となるようにクロックを設定してください。この条件が満たされない場合、RTCカウンタを正常に読み出せない場合があります。
詳しくは、ユーザーズマニュアル ハードウェア編『リアルタイムクロック(RTCa)』または『リアルタイムクロック(RTCb)』の中にある『概要』を参照して下さい。

 

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください