Renesas Synergy™

FAQ 1010112 : USBクロックの48MHzを得る為には、12MHzのものを使わなければならない、との解釈で宜しいでしょうか。

USBブートをご使用になる場合、メインクロック発振器に12MHzの発振子を接続するか、12MHzの外部クロックを入力使用してください。
USBブートをご使用にならない場合、USBクロックの48MHzを生成できるクロックであれば12MHz以外でも構いません。

適用製品

RX62N, RX621
RX630
RX63N, RX631
RX63T
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください