Renesas Synergy™

FAQ 1010094 : 全モジュールストップモードへ移行できない。

全モジュールストップモードへ移行する場合、関連するレジスタまたはビットを下のように設定した後、WAIT命令を実行してください。
・MSTPCRA.ACSEビット = 1(全モジュールクロックストップモード許可)
・SBYCR.SSBYビット = 0(WAIT命令実行後、スリープモードまたは全モジュールクロックストップモードへ移行)
・MSTPCRAレジスタのビット31~8 = FFFF FFh(モジュールストップ状態へ移行)
・MSTPCRBレジスタ = FFFF FFFFh(モジュールストップ状態へ移行)
・MSTPCRCレジスタのビット31~16 = FFFFh(モジュールストップ状態へ移行)

モジュールストップコントロールレジスタの一部のビットはリセット後“0”(モジュールストップ状態の解除)となっているため、全モジュールストップモードへ移行する場合は設定漏れがないように注意してください。

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX210
RX220
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください