Renesas Synergy™

FAQ 1000391 : 割り込み要求を割り込みベクタに飛ばすのではなく、フラグポーリングしたいのですが、どこのフラグをポーリングすれば良いですか?

割り込み要求は、割り込み要求許可レジスタ(IER)の割り込み要求許可ビット(IEN)を“0”にすることで、割り込み要求レジスタ(IR)の割り込みステータスフラグ(IR)をポーリングすることが可能です。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウエア編『割り込みコントローラ(ICU)』の中にある『図 割り込みコントローラのブロック図』を参照してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX62G
RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください