Renesas Synergy™

FAQ 1010116 : リアルタイムクロックの時間の設定は、電源投入時に毎回必要ですか?

電源投入時には毎回設定が必要です。

※ RX630/RX631/RX63Nグループでは、VBATT動作から電源が投入されたときは、RTCが継続動作しているので、時間の再設定は不要です。

適用製品

RX62N, RX621
RX630
RX63N, RX631
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください