Renesas Synergy™

FAQ 1010117 : リアルタイムクロックのログとして残せる時間の最小単位は64Hzカウンタの値でしょうか(1/64Hz≒15.6ms)

はい。
読み出せる時間の最小は、64Hzカウンタ(R64CNT)です。最下位のF64HZビットが“0”から“1”になった後、次に“0”から“1”になるまでの周期は15.6msです。“0”または“1”の期間は7.8msです。

適用製品

RX62N, RX621
RX630
RX63N, RX631
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください