Renesas Synergy™

FAQ 1010099 : ソフトウェアスタンバイモードへ移行できない。(ディープソフトウェアスタンバイモードへ移行できない。)

発振停止検出機能許可ビット(OSTDCR.OSTDE)が“1”(発振停止検出機能は有効)の場合、ソフトウェアスタンバイモード、およびディープソフトウェアスタンバイモードに移行できません。ソフトウェアスタンバイモード、およびディープソフトウェアスタンバイモードへ移行する場合は、OSTDE ビットを“0”(発振停止検出機能は無効) にした後、WAIT 命令を実行してください。

詳しくは、ユーザーズマニュアル ハードウェア編『クロック発生回路』の中にある『発振停止検出コントロールレジスタ(OSTDCR)』を参照してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX62G
RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください