Renesas Synergy™

FAQ 1011612 : 24bitΔΣ型ADコンバータのAD変換結果のばらつきが大きいのですが原因は何が考えられますか。

変換トリガ間隔は、オーバサンプリングクロックの整数倍になっているかご確認ください。

また、24ビットΔΣA/Dコンバータ(DSAD)のゲインとオフセット誤差、DSADに外付けされたセンサのゲインが影響していると考えられます。
ばらつきを小さくするには、ゲインとオフセット誤差の校正・補正を行う必要があります。

アプリケーションノート「RX21AグループΔΣA/Dコンバータのゲイン校正と温度センサによる補正」(R01AN2180JJ)を参考に、ゲインとオフセット誤差の校正・補正をしてください。


適用製品

RX21A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください