Renesas Synergy™

FAQ 1000017 : マニュアルのメモリマップの図にある、内蔵ROM(プログラムROM)(書き換え専用)とは何ですか?

内蔵フラッシュメモリを消去、もしくは書き換えを行う領域です。

内蔵フラッシュメモリの消去、もしくは書き換え後の読み出しは、内蔵ROM(プログラムROM)(読み出し専用)で行ってください。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『ROM(コード格納用フラッシュメモ)』の中にある『ROM のメモリマット構成』を参照してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX62G
RX63T
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください