Renesas Synergy™

FAQ 1010833 : マニュアルのメモリマップの図にある、内蔵ROM(ユーザーブート)(読み出し専用)とは何ですか?

お客様が作成された内蔵フラッシュメモリ書き換えプログラム(ユーザブートプログラム)を格納するための領域です。
ユーザブートモードで起動すると、この領域に格納されたプログラムが動作します。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『動作モード』章の『動作モードの説明』、または『ROM(コード格納用フラッシュメモリ)』章の『ユーザブートモード』をご参照ください。

 

適用製品

RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください