Renesas Synergy™

FAQ 1010086 : RSPIで送信中にデータが時々欠落する。

SPI動作、マスタモードで送信を行う場合、RSPIシーケンス長設定ビット(SPSCR.SPSLN[2:0])とフレーム数設定ビット(SPDCR.SPFC[1:0])の値は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編『シリアルペリフェラルインタフェース』の『レジスタの説明』SPDCRレジスタ『SPSLN[2:0]ビットとSPFC[1:0]ビットの設定可能な組み合わせ』の表にある組み合わせで使用してください。


関連するFAQ
FAQ 2000148 : RSPIでビットレートを高速にすると、正常に通信できません。確認すべき項目はありますか?


適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX62G
RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください