Renesas Synergy™

FAQ 1010856 : VCL端子をVCCに接続してもいいでしょうか?

VCCに接続しないで下さい。
VCL端子は内部電源安定用平滑コンデンサ接続端子です。マニュアルに記載されているように、0.1uFのコンデンサを介してVSSに接続してください。

 

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください