Renesas Synergy™

FAQ 1000026 : プロセッサステータスワード(PSW)を書き換えて使用するスタックポインタを指定したいのですが書き換わりません。

ユーザモードになっていないかご確認ください。

PSWのスタックポインタ指定ビット(U)は、ユーザモードでは書き換えできません。
書き換える場合はスーパバイザモードで書き換えてください。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『CPU』の中にある『プロセッサモード』を参照してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX62G
RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください