Renesas Synergy™

FAQ 1010832 : マニュアルのメモリマップの図にある、内蔵ROM(ユーザーブート)(読み出し専用)とは何ですか?

お客様が作成された内蔵フラッシュメモリ書き換えプログラム(ユーザブートプログラム)を格納するための領域です。
ユーザブートモードで起動すると、この領域に格納されたプログラムが動作します。

製品出荷時は、USBブートプログラムが格納されています。
ユーザブート領域へのユーザブートプログラムの書き込みはブートモードで実施できますが、USBブートプログラムは消去されますのでご注意ください。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『動作モード』章の『動作モードの説明』、または『フラッシュメモリ』章の『ユーザブートモード』をご参照ください。

 

適用製品

RX630
RX63N, RX631
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください