Renesas Synergy™

FAQ 1010550 : 内蔵フラッシュメモリのプロテクトについて教えてください。

開発者が意図しない内蔵フラッシュメモリの読出し/書込み/消去を防ぐためのプロテクト機能があります。
読出し/書込み/消去を行うためには以下のレジスタを正しく設定する必要があります。
・FENTRYR.FENTRY0~3ビット
・FENTRYR.FENTRYDビット
・DFLWEyレジスタ
・DFLREyレジスタ
・FWEPROR.FLWE[1:0]ビット

第三者からの内蔵フラッシュメモリへのアクセスを防ぐためのプロテクトについてはアプリケーションノート『RXファミリ/RX600シリーズ第三者からの内蔵フラッシュメモリへのアクセスを禁止する方法』を参照してください。

 

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください