Renesas Synergy™

FAQ 1010097 : 割り込みが発生しない。

次の事項を確認してください。
・CPUのPSW.Iビット(割り込み許可ビット)が“1”(割り込み許可)か
・割り込み要求許可ビット(IERm.IENj)が“1”(割り込み要求許可)か
・割り込み優先レベル(IPRn.IPR[3:0]ビット)>PSW.IPL[3:0] ビットか
・周辺機能のレジスタで割り込みを許可しているか(例:MTUの場合、タイマ割り込み許可レジスタ(TIER)の、割り込み要因に該当するビットが“1”(割り込み要求許可)か)
・割り込み要求先をDMACまたはDTCにしていないか(ユーザーズマニュアル ハードウェア編『割り込みコントローラ(ICUb)』の『割り込み要求先の選択』参照)

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください