Renesas Synergy™

FAQ 1000029 : RXで周辺モジュールの設定を行い、信号をポートに入力しましたが、動作しません。

次の点をご確認ください。

・対応するデータディレクションレジスタ(DDR)のビットを入力ポートにしている。
・対応するポートファンクションレジスタ(PFR)で正しい端子を選択している。
・対応する入力バッファコントロールレジスタ(ICR)を有効にしている。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『I/O ポート』、および『消費電力低減機能』の中にある『モジュールストップ機能』と『レジスタの説明』を参照してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX62G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください