Renesas Synergy™

FAQ 1000021 : RXで周辺モジュールの設定を行ないましたが、割り込みが発生しません。注意点を教えてください。

次の点をご確認ください。

  • 割り込み要因プライオリティレジスタ(IPR)の割り込み優先レベル設定ビット(IPR)をプロセッサステータスワード(PSW)のプロセッサ割り込み優先レベル(IPL)より高く設定している。
  • 割り込み要求許可レジスタ(IER)の割り込み要求許可ビット(IEN)を許可にしている。
  • 周辺モジュールの割り込みイネーブルビットを許可している。
  • 入力信号が割り込みのトリガになっている場合は、対応する端子の入力バッファコントロールレジスタ(ICR)を有効にしている。
  • モジュールストップコントロールレジスタ(MSTPCRA)(MSTPCRB)(MSTPCRC)の対応する周辺機能のモジュールストップ設定ビットを解除している。


詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編の『割り込みコントローラ』、『I/O ポート』、『消費電力低減機能』および、それぞれの周辺モジュールを参照してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX62G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください