Renesas Synergy™

FAQ 1010421 : ルネサスマイコンのフットパターンを探しています。

各フットプリントを生成するために必要とされる情報は以下になります。
a) パッケージ寸法は各ユーザーズマニュアルハードウェア編とルネサスサイト内の「パッケージ/パッケージ外形情報/外形図一覧」から入手できます。

b) 推奨PCBパッド寸法はルネサスサイト内の「パッケージ/パッケージ外形情報/外形図一覧」から入手できます。

c) 実装方法は、ルネサスサイト内の「パッケージ/半導体パッケージ実装マニュアル」から入手できます。

 

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX630
RX63N, RX631
RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください