Renesas Synergy™

FAQ 1000016 : マニュアルのメモリマップの図や、ROMの章に記載があるFCU RAM領域とは何ですか?

ROM(コード格納用フラッシュメモリ)、およびデータフラッシュ(データ格納用フラッシュメモリ)の書き換えを行う専用のシーケンサ(FCU)が動作する領域です。

内蔵フラッシュメモリおよびデータフラッシュの消去、もしくは書き換えを行う場合は、内蔵ROM(FCUファーム)からFCUを転送して置く必要があります。

詳しくは、ユーザーズマニュアルハードウェア編『ROM(コード格納用フラッシュメモリ)』および『データフラッシュ(データ格納用フラッシュメモリ)』を参照してください。

適用製品

RX62N, RX621
RX62T
RX610
RX62G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください