Renesas Synergy™

FAQ 1010497 : オープンドレインに設定可能な端子に、5Vを印加する事は可能でしょうか?

5Vトレラント対応ポートであれば、5Vにプルアップ可能です。
その他の端子は、VCCにプルアップしてください。
5Vトレラント対応ポートは、「RX210グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編Rev.1.30 2012.12」の以下のページにて、ご確認ください。
・P.489 表19.2 I/Oポートの機能(ピン数が48ピン~100ピンの場合)
・P.490 表19.3 I/Oポートの機能(ピン数が144ピン以上の場合)

 

適用製品

RX210
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください