Renesas Synergy™

FAQ 106986 : USB端子を使用しない場合、これらの端子はどのように処理すればよいでしょうか。

・DP,DM,VBUSはUSBDPVssに接続してください。

・REFRINは、5.6kΩ±1%の抵抗を介して、USBAPVccに接続してください。

・USB_X1は、ハイレベル(プルアップ、USBAPVcc)または、ローレベル(プルダウン、USBAPVss)に固定してください。

・USB_X2は開放にしてください。

・USBAPVcc,USBDPVcc,USBAVcc,USBDVccは、電源を必ず印加してください。

・USBAPVss,USBDPVss,USBAVss,USBDVssは、グランドに接続してください。

テクニカルアップデート(TN-SH7-A627A/J)もご確認ください。

適用製品

SH7263
SH7203
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください