Renesas Synergy™

FAQ 1009944 : バス権要求信号(BREQ#)入力から実際にバス権が解放されるまで、時間はどのくらいかかるでしょうか?

バス権要求(BREQ#=Low)時に、バスサイクルが実行されていなければ、以下の手順で最短1.5サイクル(バスクロック=CK)でバスを開放します。
まず、CK立ち下がり時にBREQ#=Lowがサンプリングされると、次のCK立ち上がり時にアドレスバス信号およびデータバス信号がハイインピーダンスになります(0.5サイクル経過)。そして、次のCK立ち下がり時にバス使用許可信号(BACK#)がローレベルにアサートされ(1サイクル経過)、次のCK立ち上がり時にその他のバス制御信号がハイインピーダンスになります(1.5サイクル経過)。

ただし、外部から見てバスサイクルが実行されていない状態でも、内部的にはバスサイクルが開始されている場合があるので注意が必要です。
詳細は、各製品のユーザーズマニュアル ハードウェア編/バスステートコントローラ(BSC)/動作説明/バスアービトレーションの節を参照してください。

適用製品

SH7285, SH7286
SH7243
SH7214, SH7216
SH7231
SH7239, SH7237
SH7211
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください