Renesas Synergy™

FAQ 105434 : A/D変換器、D/A変換器を使用しない場合の端子処理を教えてください。

A/D変換器、D/A変換器を使用しない場合は
AVcc=Vcc*、AVss=Vss*、AVREF=AVccとしてください。  *:SH7210シリーズの場合はVccQおよびVssQ

未使用のアナログ入力端子は抵抗を介してAVcc もしくは AVssに接続してください。

未使用のアナログ出力端子はオープンとし、DAOE0、DAOE1、DAEビットを0にクリアしD/A出力を禁止してください。

D/A変換器は製品により搭載、未搭載が異なります。各製品のマニュアルで確認してください。

適用製品

SH7286
SH7239, SH7237
SH7211
SH7124, SH7125
SH7146, SH7149
SH7144, SH7145
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
SH7065
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください