Renesas Synergy™

FAQ 105154 : 複数の未使用端子をまとめて1本の抵抗でプルアップ、またはプルダウンしてもよいですか?

複数の未使用端子をまとめて1本の抵抗でプルアップ、またはプルダウンすることはお勧めできません。

何らかの原因でCPUが暴走し、入出力端子の設定が出力となった場合、端子に過大な電流が流れ、出力素子が破壊されてしまう可能性があるためです。

適用製品

SH7286
SH7285
SH7243
SH7214, SH7216
SH7239, SH7237
SH7211
SH7124, SH7125
SH7146, SH7149
SH7131, SH7132, SH7136, SH7137
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
SH7065
SH7058
SH7055
SH7018
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください