Renesas Synergy™

FAQ 1000327 : SH7216のマニュアルにEther PHY-LSIとの接続例が記載されていますが、他に、SH7216で接続評価実績のあるPHY-LSIはありますか?

MII(Media Independent Interface)に準拠したPHY-LSIであれば
どのデバイスでも接続は可能です。
ただし、PHYに必要な性能や精度に関しては実装基板や用途に依存します。
お客様で十分に接続評価を行ってください。

当社ホームページでは、
SH7216にPHY-LSIを接続する際の基板設計に関する参考資料として、
「SH7216グループ イーサネットPHY基板設計ガイドライン」
のアプリケーションノートを掲載しております。
こちらも併せて参照してください。

https://www.renesas.com/ja-jp/doc/products/mpumcu/apn/sh_family/r01an0935jj_sh7216.pdf

適用製品

SH7214, SH7216
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください