Renesas Synergy™

FAQ 105435 : ゼロによる除算を実行した場合、その結果はどのようになりますか?

SuperHマイコンの除算命令(DIV1命令)は、ゼロ除算とオーバフローの検出を行いません。除算の前にゼロ除算とオーバフロー除算をチェックしてください。
SH-2A CPUにてサポートしている除算命令(DIVU命令、DIVS命令)は、ゼロによる除算のとき、ゼロ除算例外が発生します。

詳しい除算のシーケンスについては、各CPUコアのプログラミングマニュアルをご参照ください。

適用製品

SuperH RISC engine ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください