Renesas Synergy™

FAQ 105925 : I2Cバスインタフェースに関する参考資料はありますか?

下記の資料を参照してください。

■SH7080シリーズ

・I2C2 シングルマスタ受信 (I2C バスEEPROM のリード) RJJ06B0711-0100

・I2C2 シングルマスタ送信 (I2C バスEEPROM のライト) RJJ06B0710-0100

■SH7144シリーズ

・SH7145グループアプリケーションノートDTCを併用したI2Cバスインタフェース RJJ06B0502-0100

・SH7145グループアプリケーションノートシリアルEEPROM(I2C EEPROM)のリード・ライト応用例 RJJ06B0503-0100

・SH7144Fグループ 内蔵インタフェース I2Cバスインタフェース編 アプリケーションノート RJJ05B0092-0100H

適用製品

SH7144, SH7145
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください