Renesas Synergy™

FAQ 106651 : 端子機能をH-UDIや、AUDなどのデバッグ機能に設定したいのですが、PFCでの設定方法が分かりません。

PFC(ピンファンクションコントローラ)にて、H-UDI(ユーザデバッグインタフェース)やAUD(アドバンストユーザデバッガ)機能を選択する設定はありません。

H-UDIなどのデバッグ機能端子(TCK,TMS,TRST#,TDI,TDO,ASEBRK#/ASEBRKAK#)は、ASEモード(またはデバッグモード)時に自動的にデバッグ機能端子が選択されます。
(ASEモード(またはデバッグモード)へは端子設定で切り替わります。)

また、AUD機能端子(AUDATA3~AUDATA0,AUDCK,AUDSYNC#)の選択はデバッガにより行います。

E10A-USBを使用する場合は、HEWの[Configuration]ダイアログボックスの[AUD pinselect]により使用するAUD端子を設定してください。この設定により、AUD機能に固定されます。

適用製品

SH7211
SH7206
SH7124, SH7125
SH7619
SH7618
SH7146, SH7149
SH7144, SH7145
SH7606
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください