Renesas Synergy™

FAQ 103378 : バイト選択機能付きSRAMとの接続方法はありますか?

・バイト選択機能を使用しない場合(16ビットバス幅固定)

 WRH#端子、WRL#端子のどちらかを、SRAMのWE#端子に接続してください。

・バイト選択機能を使用する場合

 RD#、WRH#、WRL#の信号を、外部回路でデコードする必要があります。

 『SH7144シリーズ  SH7145インタフェース編  アプリケーションノート』に4Mビット(256k ×16)SRAMとのインタフェース例が記載されていますので、参考にしてください。  

 

注)バイト選択機能付きSRAMとは、16ビットのデータ端子とUB端子、LB端子を持ち、上位バイトと下位バイトのアクセス選択が可能なSRAMを指しています。

 

適用製品

SH7144, SH7145
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください