Renesas Synergy™

FAQ 1000317 : 初期動作がうまくいきません。確認すべき項目を教えてください。

まずは、以下の点をご確認ください。

1) 電源は正しく給電されていますか?
2) 電源電圧は安定していますか?
3) 電源投入/切断シーケンスは問題ありませんか?
電源投入/切断シーケンスについては、ハードウェアマニュアルの電気的特性の章を参照してください。
4) クロック周りの回路に問題はありませんか?
発振回路の回路定数は発振子、実装回路の浮遊容量などにより異なるため、発振子メーカと十分ご相談の上決定してください。
5) 内部クロックが、規定の範囲を超えていませんか?
クロックモードの設定により、内部PLL回路の逓倍率が決定します。この設定により、システムクロック、周辺クロックなどの内部クロックが規定の範囲を超えないようにしてください。
6) リセットシーケンスは守られていますか?
7) CKIO端子からクロックを出力する設定になっている場合、CKIO端子から期待している周波数のクロックが出力されていますか?
8) 端子処理は適切に行われていますか?
・NC(Non-Connection)端子には、何も接続しないようにしてください。
 ・パワーオンリセット解除時に入力機能となる端子については、プルアップまたは
  プルダウン処理を行い、入力端子が不定状態にならないようにしてください。
 ・使用するアドレス端子が初期状態ではポート機能になっている場合、プルダウン処理を
  行ってください。
  上位アドレス端子が初期状態ではポート機能となっている場合があります。
  初期状態でポート機能となっているアドレス端子に対してプルダウン処理を行わ
  なかった場合、アドレス線が不定状態となるため、外部ROMからプログラムを正しく
  読み出せず起動できません。
 ・TRST#端子(SH7201はUDTRST#端子)は、H-UDI機能の利用の有無にかかわらず、
  電源投入時に一定期間ローレベルにしなければなりません。端子処理例については、
  各マイコンのエミュレータユーザーズマニュアル別冊をご確認ください。
    エミュレータユーザーズマニュアル別冊
9) 外部ウェイト入力端子WAIT#はネゲートされていますか?
10) 未定義・リザーブアドレスのアクセスを行っていませんか?

適用製品

SH7266, SH7267
SH7265
SH7263
SH7262, SH7264
SH7261
SH7206
SH7205
SH7203
SH7201
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください