Renesas Synergy™

FAQ 1000136 : フラッシュコントロール/ステータスレジスタのFWEビットはFWE端子の状態を反映するのでしょうか。

マイコンの動作モードにより以下のように異なります。

  • 通常モード(MCU拡張モード、シングルチップモード)
    リセット以降のFWE端子の状態はFWEビットに反映されます。
  • Flash書込みモード(ブートモード、ユーザブートモード、ユーザプログラムモード、USBブートモード)
    リセット以降のFWE端子の状態はFWEビットに反映されます。
  • デバッグモード/ASEモード(E10A-USBなどエミュレータを接続した状態)
    Flash書込みモードのデバッグはサポートしていないため、FWEビットへの反映並びに
    FWE端子入力による書込みモードの動作保証はできません。

適用製品

SH7286
SH7285
SH7243
SH7211
SH7124, SH7125
SH7146, SH7149
SH7131, SH7132, SH7136, SH7137
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください