Renesas Synergy™

FAQ 105297 : VCL端子とは何をするための端子ですか?

VCL端子はLSIの内部動作電圧の安定化用端子です。
VCL端子には、内部電圧安定用のコンデンサを接続する必要があります。
VCLコンデンサ接続方法については、各製品のハードウェアマニュアルを参照してください。

適用製品

SH7124, SH7125
SH7146, SH7149
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
SH7058
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください