Renesas Synergy™

FAQ 1000182 : 内蔵フラッシュメモリの書き込み/消去回数が100回を超えた場合どうなるのでしょうか?

書き込み/消去の回数が100回を超えた場合、書き込み/消去の時間が長くなっていきます。
書き込み/消去の回数が100回を超えた場合、書き込み/消去の時間が長くなり規定のタイムアウト時間を超えて結果として書き込み/消去ができなくなります。

適用製品

SH7455, SH7456
SH7450, SH7451
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください