Renesas Synergy™

FAQ 103475 : 動作温度範囲とはパッケージの表面温度と周囲温度のどちらを指すのですか?

動作温度範囲は周囲温度を指します。周囲温度の定義は「部品からの距離が、熱放散の影響が無視できる位置における自由空間状態の空気温度」としてあります。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7020, SH7021
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください