Renesas Synergy™

FAQ 1000218 : ブートモード時、マルチプレクスされている各端子にはそれぞれどの機能が割り当てられますか?

ブートモード時、各端子には以下の機能が割り当てられます。

・PA4/A4/IRQ2/TXD1端子:TXD1
・PA3/A3/IRQ1/RXD1端子:RXD1
・上記以外の端子:「MCU拡張モード2」における初期機能

内蔵ROM有効モード時に割り当てられる端子機能に関しては、
「SH7146グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編」

「表17.11 動作モード別端子機能一覧(SH7149(2))」
を参照してください。

適用製品

SH7146 シリーズ
SH7146, SH7149
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください