Renesas Synergy™

FAQ 104820 : USB認証試験はどこで認定、チェック等実施してもらえるのでしょうか?

以下の認証試験があります。

USBインプリメンターズフォーラム(USB-IF)で行っているテスト(以下ご参照ください)

http://www.usb.org/ USB Compliance Workshopに参加する。


または、USB-IF認証試験のテスト機関 (以下ご参照ください)

http://www.usb.org/developers/compliance/labs/ で認証を受ける。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください