Renesas Synergy™

FAQ 1010595 : RX62N/RX621, RX63N/X631, RX63TのUSBホストコントローラの機能はLow-Speed(1.5Mbps)には対応していないのでしょうか?

RX62N/RX621, RX63N/X631, RX63TのUSBホストモジュールはUSBメモリ及び機器内通信での仕様を想定している 関係でLow-Speed(1.5Mbps)には対応していません。
Low-Speedにつきましては、RX100シリーズ, RX200シリーズ, RX65N/RX651, RX64M, RX71M, RZ/A1, RZ/T1またはRL78/G1Cグループ にて対応しておりますので、こちらの使用をご検討ください。

 

適用製品

RX100シリーズ
RX200シリーズ
RX600シリーズ
RX700シリーズ
RZ/A1
RL78/G1Cグループ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください