Renesas Synergy™

FAQ 1005641 : USB1.1とUSB2.0 の違いは?

転送レートが、それぞれ次のように規定されています。
USB 1.1: Low-Speed (1.5 Mbps:LS)、Full-Speed (12 Mbps:FS)
USB 2.0: Low-Speed (1.5 Mbps:LS)、Full-Speed (12 Mbps:FS)、Hi-Speed (480 Mbps :HS)
一般に、USB 1.1 は LS/FS を指し、USB 2.0 は HS を指すかのように表現されますが、これは正しくありません。現在、開発されている USB デバイスは、すべて USB 2.0 に準拠する必要があります。転送レートを示すには、LS/FS/HS のいずれかを使います。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください