FAQ 104822 : 製品にUSBロゴマークをつけるにはどうしたらよいですか。

お客様の製品にUSBロゴをつけるには、個別の機器ごとにUSB ComplianceTestingに合格させ、ロゴライセンスを得る必要があります。
USB Compliance Workshop(接続試験)に参加するか、またはUSB協議会認定の試験機関にてテストを受け、USB認定を受けてください。USB協議会の指定認証機関としては、日本国内ではXXCAL Japan社などがあります。

詳細は下記Webを参照し、直接認証機関へお問い合わせください。

http://www.usb.org/developers/compliance/labs.html

ご注意:
半導体に対するUSBロゴと、製品に対するUSBロゴは異なります。
ルネサスUSBデバイスは半導体に対するUSBロゴを取得していますが、製品にUSBロゴをつけるには別途お客様にてUSBロゴの取得が必要です。
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください