Renesas Synergy™

FAQ 1004583 : USB HUBコントローラであるUPD720114は、クロック入力で動作可能ですか?

いいえ、UPD720114ではクロック入力を禁止しています。
UPD720114では、Suspend Mode時に内部の電源とクロックの供給が停止します。
このときにクロック入力をしていると、内部発振回路にダメージを与えます。
なお、Suspend Modeはホストに制御されるため、HUBコントローラ側では対処できません。

 

適用製品

USB2.0 Hub Controller
UPD720114
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください